Maximale Verfügbarkeit
Ein entscheidender Faktor für die Wirtschaftlichkeit von Maschinen und Anlagen ist deren maximale Verfügbarkeit. Der beste betriebswirtschaftliche Benefit wird durch Zuverlässigkeit und Planbarkeit erzielt.
Stillstandzeiten minimieren
Für eine maximale Verfügbarkeit ist es erforderlich, Maschinen und Anlagen so zu gestalten, dass Stillstandzeiten – geplant und ungeplant – auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Dafür bedarf es einer vorausschauenden Instandhaltungsstrategie und kürzester Reaktionszeiten für den Fall eines unvorhergesehenen Maschinenstillstandes.
Um diese Ziele zu erreichen, benötigt es umfangreiche Diagnosefunktionen und eine geeignete Daten-Infrastruktur um jederzeit ein detailliertes Abbild über den Status von Maschinen und Anlagen zu haben. Grundsätzlich besteht in modernen Installationskonzepten kein Mangel an Diagnose-, Prozess- oder auch Parameterdaten. Durch umfangreiche Sensorik werden viele Messwerte erfasst. Mit zukunftsorientierten Installationskonzepten, die auf der Basis von Industrial Ethernet arbeiten, lassen sich auch Konzepte realisieren, die im Rahmen von „Predictive Maintenance“ Diagnosedaten zur Verfügung stellen, mit der Betreiber von Maschinen und Anlagen schon reagieren können, wenn sich ein notwendiger Serviceeinsatz abzeichnet.
Worin besteht nun also die Herausforderung?
Die richtigen Daten müssen im richtigen Moment in der richtigen Darstellung und optimalen Informationsqualität beim richtigen Ansprechpartner sein, natürlich weltweit.
Vereinfacht gesagt: Die Datenlogistik muss passen!
Aber wie sieht es im Alltag aus?
Bei der Planung und der Inbetriebnahme wird den Diagnosefunktionen nicht immer die nötige Aufmerksamkeit geschenkt. Andere Dinge sind kurzfristig wichtiger – der Auslieferungstermin drängt oft. Dass nachhaltige Diagnosefunktionalitäten ausprogrammiert werden sollten, stellt niemand in Frage, aber umgesetzt wird es in der Praxis zu selten, da dies für jedes Bus- oder Industrial Ethernet Protokoll unterschiedlich umgesetzt werden muss erschwert die Realisierbarkeit zusätzlich. Das volle Potenzial einer durchgängigen Diagnose kann so nicht ausgeschöpft werden. Das wird meist dann überdeutlich, wenn der erste Fehler auftritt und die Suche nach der Ursache zur nicht endenden Odyssee wird.
Aus diesem Grund gibt es für das Bussystem Cube67 von Murrelektronik – es ist modular, flexibel und preisgekrönt – eine enorm praktische Komponente: Das Cube67 Diagnose-Gateway.
Perfekte Daten-Logistik mit dem Cube67 Diagnose-Gateway
Das Cube-Feldbussystem von Murrelektronik bietet umfangreiche Diagnosemöglichkeiten. Das Cube67 Diagnose-Gateway ermöglicht den Plug & Play-Zugriff auf diese Daten via Ethernet- Schnittstelle. Diese Lösung ist einfach zu implementieren, sorgt für klare Anweisungen im Fehlerfall und ermöglicht eine hohe Maschinenverfügbarkeit.
- Inbetriebnehmer durchleuchten mit dem Cube67 Diagnose-Gateway die Topologie des Cube-Systems und erkennen Installationsfehler frühzeitig.
- Das Servicepersonal des Maschinen- und Anlagenbauers lokalisiert Fehler durch eine temporäre Integration des Cube67 Diagnose-Gateways. Außerdem ist es eine perfekte Lösung für Maschinenabnahme-Tests. Auch eine dauerhafte Integration ist interessant, um über einen Remote-Zugriff z. B. den Elektriker vor Ort anleiten zu können.
- Der Betreiber einer Maschine oder Anlage, der das Cube67 Diagnose-Gateway dauerhaft einbettet, kann frühzeitig auf Problemsituationen reagieren. Im Optimalfall hat er Handlungsanweisungen für den Fehlerfall eingebunden – und der Monteur kann schon das richtige Ersatzteil aus dem Lager mitnehmen.
Whitepaper zum Download
Füllen Sie einfach das Formular aus und Sie erhalten Zugang zum Downloadbereich