Murrelektronik

Sie sind hier: Murrelektronik – stay connected / Branchen / Lebensmittel / Prozesssicherheit und Wartung

Food & Beverage and Packaging:

Lösungen für Prozesssicherheit und Instandhaltung

Die Maschinenverfügbarkeit steht in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie an oberster Stelle. Lange Stillstandszeiten für die Umrüstung oder gar Maschinenausfälle sind in der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie in jedem Falle zu vermeiden, denn sie bedeuten unmittelbaren Geldverlust!

DIE ANFORDERUNGEN

  • Hohe Produktivität
  • Optimierung von Rüstzeiten
  • Hohe Prozesssicherheit
  • Frühwarnungsfunktionen bei Abweichungen
  • Minimierung der Stillstandszeiten
  • Einhaltung von Qualitätsstandards

Die modulare Medienkupplung Modlink Vario ist ein ideales Beispiel, wie Rüstzeiten in allen Bereichen möglichst kurz gehalten werden können. Mit ihr können Betriebsmedien wie Luft und Hydraulik sowie elektronische Verbindungen im laufenden Betrieb tropffrei gekuppelt werden.

Murrelektronik Produkte geben Ihnen die im laufenden Betrieb die Möglichkeit auf Unregelmäßigkeiten zu reagieren, bevor etwas passiert. Die intelligente Stromverteilung MICO signalisiert beispielsweise, wenn ein Laststrom 90% des eingestellten Nennwerts überschreitet. Emparro 3phasig 40A bietet eine Präventivdiagnose-Funktion, die in Abhängigkeit der Belastung des Netzgeräts eine Meldung abgibt, wenn der richtige Zeitpunkt zum Austausch erreicht ist. So kann die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Netzgeräts voll ausgeschöpft werden, ohne dass das Ausfallrisiko steigt.

Um das Risiko und die Auswirkungen eines Maschinenstillstands durch Ausfall der Stromversorgung im Vorfeld weiter zu minimieren, bietet Murrelektronik redundante Stromversorgungslösungen und abgestimmte Pufferungssysteme, die kurzfristige Netzeinbrüche überbrücken und zusätzlich zum sicheren Abschalten im Falle des Falles beitragen.

Kommt es trotz aller Vorkehrungen tatsächlich einmal zu einem Maschinenstillstand, gefährdet das in den Bereichen Food Process und Primärverpackung unmittelbar die Qualität des Lebensmittels und kann im schlimmsten Falle zum Verlust der ganzen Charge führen. Im Bereich Verpackung bedeutet ein Stillstand, dass die hohen Taktzeiten nicht eingehalten und die vereinbarte Menge nicht termingerecht ausgebracht werden kann. Das verursacht weitere Probleme in der Supply Chain zum Endkunden.

Beim Auftreten eines Fehlers sind daher schnelle Reaktionszeiten oberstes Gebot. Langwierige Fehlersuche ist fehl am Platz. Murrelektronik bietet verschiedene Ansätze zur schnellen und effizienten Diagnose und Behebung von Fehlern. Das Motto: Fehler finden statt suchen!

Murrelektronik Produkte, egal ob in der Energieversorgung oder in der Automatisierungstechnik, sind durchgehend mit Diagnosemeldungsfunktionalitäten ausgestattet, die die Fehlersuche leicht machen. So bieten die IO-Systeme beispielsweise eine einfache Diagnosefunktionalität per LED am Steckplatz, bis hin zur detaillierten Fehlerübertragung per Feldbus an die Steuerung. Stromversorgungen und –verteilungen senden über Alarmkontakte Diagnosemeldungen an die Steuerung.

Noch einen Schritt weiter gehen die neuen Diagnose-Tools unter dem Gesichtspunkt Industrie 4.0, die Unregelmäßigkeiten wie beispielsweise einen erhöhten Stromverbrauch oder eine Unterschreitung der Soll-Spannung in der Virtual Reality auf einem Handy oder Tablet anzeigen.

Produkt-Neuigkeit

Cube67 Diagnostics Gateway: Diagnostics Made Easy

Murrelektronik's Cube fieldbus system offers extensive diagnostic options. A new diagnostics...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Mico Pro: Current Monitoring Modularized to the Maximum Effect

Mico Pro is the new and innovative current monitoring system from Murrelektronik. The modular...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Easy Access

The front panel interfaces Modlink MSDD from Murrelektronik provide uncomplicated and safe access...  mehr

Produkt-Neuigkeit

A New Dimension of Decentralized Power Supply

The innovative Emparro67 Hybrid switch mode power supply unit is an all-rounder with many powerful...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Installation as easy as closing the handle

Connecting machine components is easier now with the Modlink Vario Square, Murrelektronik's...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Less effort, less trouble

No other system within industrial automation will provide larger payback like passive distribution...  mehr

Produkt-Neuigkeit

Emparro® 3~ Premium Power

Murrelektronik's Emparro family has a new member. The newly developed Emparro 3-phase power...  mehr

Produkt-Neuigkeit

MICO+ Even more options

MICO+ is the latest member of the MICO family. With appealing features and even more options.  mehr

Produkt-Neuigkeit

Maximum System Availability

Emparro Cap is Murrelektronik's new buffer module for maximum system availability. The module...  mehr

Produkt-Neuigkeit

MB Redundancy Balance – Share the Load

Maximum machine availability is an important factor for success in industrial processes. To...  mehr