Murrelektronik

Unternehmens-News

02. Mai 2018

Murrelektronik Highlights auf der SMART Automation Austria

"Automation meets Innovation"

Die SMART Automation Austria ist Österreichs einzige Fachmesse für die industrielle Automatisierungstechnik und für Murrelektronik die optimale Plattform, um neue Produkte und Innovationen zu präsentieren.

Vom 15. bis zum 17. Mai steht der Murrelektronik Messestand in Halle A / Stand A0405 ganz unter dem Motto "Automation meets Innovation - Innovation ist unser Antrieb". Zukunftsorientierte Lösungen, die den Nutzern das Leben einfacher machen, stehen dabei im Mittelpunkt.

Die Vernetzung von Maschinen und Anlagen wird immer enger, wodurch die Bedeutung von leistungsstarker Netzwerktechnologie steigt. Der Managed Switch von Murrelektronik sorgt für eine schnelle Datenkommunikation und eine komplette Vernetzung. Managed Switches bieten umfangreiche Diagnosefunktionen und tragen zur schnellen Fehlerbehebung bei. Kostspielige Ausfallzeiten werden erheblich reduziert. Switch-Varianten für Profinet-Applikationen erhöhen die Anlagenverfügbarkeit durch eine integrierte ProfiNet-Topologie-Erkennung zusätzlich.

Als Systemanbieter von Stromversorgungssystemen deckt Murrelektronik ein breites Portfolio von Transformatoren über Netzfilter, Schaltnetzgeräten, Puffer- und Redundanzmodulen bis zu elektronischen Stromüberwachungen ab. Das neue USV-Modul Emparro ACCUcontrol ergänzt das leistungsstarke Emparro-Stromversorgungssystem von Murrelektronik. Es hält Maschinen am Leben, indem es bei Netzausfällen unterbrechungsfrei auf Batteriebetrieb umstellt. Ein Vorteil ist, dass das Emparro ACCUcontrol einfach per Mini-USB mit einem Industrie-PC verbunden werden kann. Das bedeutet, dass die Netzspannung und der Ladezustand der Batterie live überwacht werden können.

Die Produkte von Murrelektronik eignen sich für IO-Link, was die Parametrierung von Sensoren und Aktoren vereinfacht. Die neuen kompakten I/O-Module SOLID67 von Murrelektronik machen Installationen im Feld einfacher. Sie stellen gleich acht IO-Link-Steckplätze in unmittelbarer Prozessnähe zur Verfügung. Die SOLID67-Module sind multiprotokollfähig, sie unterstützen ProfiNet und Ethernet/IP. Je nach Steuerungskonzept wird dazu einfach ein Schalter direkt am Modul umgelegt.

Murrelektronik gilt als Experte für dezentrale Installationstechnik und bietet maßgeschneiderte Installationskonzepte, bei denen kurze Installationszeiten, Servicelevel und Gesamtkosten in Fokus gestellt werden. Wie einfach "Plug & Play" einzusetzen ist, zeigt das preisgekrönte Cube-System. Bei diesem erweist sich das Prinzip des "Buswechsels ohne Systemwechsels" als vorteilhaft, weil Maschinen und Anlagen rein durch Austauschen des Busknotens für unterschiedlichste Steuerungsprotokolle "fit gemacht" werden können.

Ebenso mühelos zu handhaben sind die Modlink MSDD Serviceschnittstellen, welche einen einfachen Zugriff auf die Steuerung ermöglichen, wenn in Maschinen und Anlagen ein Diagnose- und Servicefall auftritt. Der Schaltschrank bleibt geschlossen, die darin enthaltenen Komponenten werden in der vorgegebenen Schutzart betrieben. So werden Sicherheitsvorschriften für den Betrieb von elektrischen Anlagen konsequent eingehalten. Als Zusatznutzen können auf die Modlink MSDD Serviceschnittstellen Texte und Logos kostenfrei und stückzahlenunabhängig gelasert werden. Da sie sich an gut sichtbarer Stelle am Schaltschrank befinden, eignen sie sich hervorragend, um Anlagenkennzeichnungen, Barcodes oder Warnhinweise anzubringen.

Murrelektronik beschreitet gemeinsam mit seinen Kunden den Weg zu Industrie 4.0. Großen Anklang finden vor allem Lösungen, die im Feld gewonnene Daten und Informationen über Schnittstellen weitergeben zum Beispiel als OPC UA für vielseitigste Anwendungen und zur weiteren Datennutzung. Im Sinne von "Predictive Maintenance" können somit die Durchlaufzeiten verkürzt, Ausfallrisiken minimiert oder indirekte Kosten, die aus unvorhersehbaren Stillstandzeiten resultieren, vermieden werden.

Über uns: Murrelektronik ist ein international agierendes Unternehmen in der Automatisierungstechnik mit über 2700 Beschäftigen. Ziel und Aufgabe von Murrelektronik ist es, Maschinen- und Anlageninstallationen zu optimieren und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Kunden zu erhöhen.