Den Zauber des Theaters zum Leben erwecken | Murrelektronik

Murrelektronik-Komponenten in der Theater-Automation

Das Theater ist ein Ort voller Zauber. Fantasievolle Geschichte werden lebendig und ziehen das Publikum in den Bann. Schauspieler, Bühnenbilder und Requisiten versetzten uns in fremde, spannende oder neue Welten. Und unabhängig davon, ob es der Auftritt einer Schülergruppe ist oder eine hochprofessionelle Show am Broadway in New York oder im Londoner West End – es braucht die Talente und die Begeisterung vieler Menschen, um eine Aufführung zum Erfolg werden zu lassen.

Automatisierungssysteme sind wesentliche Elemente in Theaterproduktionen. Regisseure und Kreativschaffende wollen ihren Zuschauern das ultimative Erlebnis bieten. Um ihre Ideen in die Tat umzusetzen, benötigen sie oft die Unterstützung hochqualifizierter Ingenieure. Keiner weiß das besser als Rob Raskovsky mit seinem Team von Absolute Motion Control. Sein Unternehmen hat seinen Sitz in London und ist Spezialist für maßgeschneiderte Automatisierungslösungen für die besten Shows am West End und auf Tourneen. Die besondere Herausforderung: Anders als im Fernsehen oder im Kino müssen Special Effects im Theater auf Anhieb perfekt funktionieren, im richtigen Moment, an jedem Abend – und oft über Jahre hinweg. Hinter der Bühne perfektionieren die Ingenieure und Automatisierungsexperten die Technik, damit das Spektakel zuverlässig gelingt.

Absolute Motion Control verfolgt zwei Geschäftsmodelle. Das Unternehmen entwickelt zum einen Standardanlagen, die von der Unterhaltungsindustrie gemietet werden. Über die Schaltschränke werden die Bewegungen von Servomotoren mit einer oder vier Achsen gesteuert. Es ist wichtig, dass diese Standardanlagen robust und langlebig sind. Damit sie zum wirtschaftlichen Erfolg beitragen, müssen sie für eine große Bandbreite von Theatereffekten eingesetzt werden können und flexibel zu handhaben sein. Außerdem produziert Absolute Motion Control Systeme, die speziell auf Kundenbedürfnisse hin ausgerichtet sind. Solche Anlagen müssen oft mit einem kurzen Zeithorizont gebaut werden, strenge technische Anforderungen erfüllen, außerdem dürfen sie das Budget nicht sprengen. Es ist die Stärke von Absolut Motion Control, genau diesen Mix zu treffen.

Rob Raskovsky stieß im Internet auf den Onlineshop und damit auf die Komponenten von Murrelektronik. Er war auf Anhieb angetan, dass er sich über Preise informieren und die umfangreiche Dokumentation herunterladen konnte. Mit der geschickten Suchfunktion und den präzisen Filtern zur Eingrenzung der Suchergebnisse fand er sehr schnell die erforderlichen Komponenten. Auch die ersten Telefonate mit dem Murrelektronik-Team in Großbritannien waren sehr gut. Denn obwohl die Theaterautomatisierung nicht unbedingt typisch für den Einsatz von Murrelektronik-Komponenten ist, nahm Rob Raskovsky gleich wahr, dass die Techniker an der anderen Seite der Leitung von der Anwendung fasziniert waren. Sie machten sich mit Feuereifer daran, die beste Automatisierungslösung für den aktuellen Auftrag zu finden.

Die Lösungen von Absolute Motion Control ermöglichen den Theaterschaffenden die Umsetzung von Special Effects, die das Publikum in den Bann ziehen. Der Schaltschrank mit dem Bewegungsregler für Servomotoren wird dabei in vielfältiger Weise eingesetzt. Die Motoren werden zum Beispiel mit Winden verbunden, um Bühnenelemente auszurichten. Sie schieben zum Beispiel Kulissen auf die Bühne oder bewegen sie auf- und abwärts, vor den Vorhang und wieder zurück. In manchen Fällen werden Requisiten mit den Motoren zum Leben erweckt. Man kann beispielsweise einen Sarg auf die Bühne schieben, den Deckel öffnen, Platten können bewegt und Jalousien automatisch geschlossen und geöffnet werden.

Kontaktmöglichkeiten

Telefonische Informationen
erhalten Sie unter der Rufnummer:

Bewerbungen per E-Mail
senden Sie bitte an die:

Bewerbungen per Post an

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…