11. November 2024
Murrelektronik, das führende Unternehmen der dezentralen elektrischen Automatisierungstechnik, und igus, Marktführer für Energieketten und Spezialist für schmierfreie Hochleistungskunststoffe, haben ihre bereits bestehende Zusammenarbeit zu einer strategischen Partnerschaft ausgeweitet. Pünktlich zum Start dieser Partnerschaft sind beide Unternehmen zusammen auf dem Siegerpodest des „AutomationsBest Awards“ gestanden.
Energieketten sind aus dem modernen Maschinenbau nicht mehr wegzudenken: Immer wenn es darum geht, bewegliche Teile mit Energie zu versorgen, sind diese Komponenten als wichtige Bauteile in Maschinen und Anlagen gefragt.
Mit der wachsenden Komplexität der Automatisierungsaufgaben steigen auch die Anforderungen an die Energieketten immer weiter. Ein besonderer Innovationstreiber ist dabei die wachsende Verbreitung von Robotern in den Produktionsanlagen und Logistikzentren rund um die Welt.
Wegweisende Innovationen in diesem Bereich kommen dabei meist aus dem gleichen Haus: igus. Das Familienunternehmen aus Köln ist Marktführer für Energieketten und Spezialist für schmierfreie Hochleistungskunststoffe.
Bewährte Zusammenarbeit
Für eine erstklassige und langlebige Energiekette braucht es aber nicht nur viel Know-how im Bereich Kunststoff, sondern auch fundiertes Wissen bei den Themen Kabel und Verbindungstechnik. Hier vertrauen die Experten bei igus gerne auf die Expertise der Spezialisten von Murrelektronik.
Denn Murrelektronik ist nicht nur das führende Unternehmen der dezentralen elektrischen Automatisierungstechnik, sondern auch einer der wichtigsten Entwickler und Hersteller anschlussfertig konfektionierter Anschluss- und Verbindungsleitungen auf der Basis international anerkannter Standards mit jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Bereich.
So reifte bei beiden Marktführern immer mehr ein Gedanke: Wenn unsere Zusammenarbeit so gut funktioniert – warum gehen wir dann nicht noch einen Schritt weiter?
Gemeinsam zu optimalen Lösungen
Zur SPS 2024 haben die beiden Unternehmen deshalb die nächste Stufe ihrer Partnerschaft gezündet: Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft arbeiten Murrelektronik und igus zukünftig mit vereinten Kräften an der optimalen Auslegung der Automatisierungstechnik, insbesondere für dynamische Maschinenteile, um den Kunden nahtlose, robuste und kosteneffiziente dezentrale Installationskonzepte zu bieten.
Dass die Voraussetzungen für diese Partnerschaft hervorragend sind, beweist pünktlich zum Start der auf der SPS verliehene „AutomationsBest Award 2024“.
Bei diesem Award haben die Leserinnen und Leser der renommierten Fachzeitschrift messtec drives automation in der Kategorie „Best Solutions“ igus auf Platz 1 und Murrelektronik auf Platz 2 gewählt.
Die prämierte Lösung von igus ist die Energieführung an einem Sechs-Achs-Roboter in der Lackierstraße eines Werkes von Seat. Hier sind in der triflex R-Energiekette in Verbindung mit einem Rückzugsystem die Leitungen und Schläuche am Roboter optimal geführt. Der Roboter erkennt kleinste Lackfehler und korrigiert diese voll automatisch.
Murrelektronik hat die Leserinnen und Leser mit der intelligenten digitalen Lösung uKonn-X überzeugt. Wie ein Lotse führt dieses System Schritt für Schritt und leicht verständlich selbst durch komplexe Installationen oder Inbetriebnahmen – und macht die Maschineninstallation und -inbetriebnahme im Feld zum Kinderspiel.
Mehr Effizienz, weniger Kabel: Wie MVK Fusion Lageranlagen vereinfacht
Ab Herbst 2025 ist unser komplett neu gestalteter Solution Van in Österreich unterwegs – und bringt die Automatisierung direkt zu Ihnen vor Ort.