Mico67 - Robust und clever | Murrelektronik

11. November 2024

Mico67 - Robust und clever

Murrelektronik bringt jetzt auch elektronische Sicherungen ins Feld

Als Vorreiter und führendes Unternehmen der dezentralen elektrischen Automatisierungstechnik bietet Murrelektronik ein breites Portfolio an geschickten Lösungen, um Signale, Daten und Power in direkte Prozessnähe zu bringen. Jüngstes Beispiel: Die Module der Mico67-Baureihe, mit denen sich jetzt eine Power-Verteilung mit elektronischer Sicherung direkt im Feld realisieren lässt. Und das mit dem von der Mico Familie bekannten, intelligenten Abschaltverhalten.  

Höhere Flexibilität und Modularität, geringere Kosten durch den deutlich reduzierten Verkabelungs- und Installationsaufwand und größere Zuverlässigkeit durch vielfältige Diagnosemöglichkeiten: Wer die großen Vorteile der dezentralen elektrischen Automatisierungstechnik nutzen möchte, ist bei Murrelektronik goldrichtig.

Denn Murrelektronik ist der Vorreiter für diese zukunftsweisende Technologie und hat ein entsprechend breites Portfolio, um Komponenten aus dem Schaltschrank in das industrielle Feld zu verlagern. Das Spektrum geht von I/O-Systemen, Stromversorgungen und Netzwerklösungen bis hin zum Vario-X System, der schnell und einfach zu installierenden, modularen Komplettlösung für die schaltschranklose Automatisierung. 

Wichtige Ergänzung für konsequent dezentrale Konzepte
Damit die Kunden auch Netzteile und elektronische Sicherungen vom Schaltschrank ins Feld bringen können, hat das Unternehmen dieses Portfolio erneut erweitert. Neu im Programm: die Module der Mico67-Baureihe.

Mit diesen Modulen lassen sich dezentrale Automatisierungskonzepte jetzt noch konsequenter umsetzen, weil sich eine Power-Verteilung mit elektronischer Sicherung direkt im Feld aufbauen lässt. Und das global, dank der Zertifizierungen nach CE, UL und CSA.

Die neuen Module erfüllen die Schutzklasse IP67 und sind für die Montage in direkter Prozessnähe und den rauen Industrieeinsatz ausgelegt. So verfügen sie über ein robustes, vollvergossenes Kunststoffgehäuse und sind schock- und vibrationsfest. 

Mit Mico67-Modulen lassen sich die einzelnen Komponenten der Maschine, wie beispielsweise Leitungen, Aktoren, Sensoren oder DC-Motoren, sicher vor Schäden durch Überlast oder Kurzschlussströme bewahren – und das mit weniger und kürzeren Kabeln und geringeren Kabelquerschnitten. Das Einsparpotenzial ist dabei beträchtlich. Schließlich fordert die Maschinenrichtlinie 60204-1 das Absichern jeder einzelnen Power-Leitung. 

Intelligente Abschaltung und deutliche Diagnose 
So früh wie nötig, so spät wie möglich – dieses intelligente Abschaltverhalten, für das die Mico Familie von Murrelektronik bekannt ist, kennzeichnet auch die neuen Mico67-Module. 

Und es ist immer deutlich ersichtlich, in welchem Status sie sich befinden: LED’s zeigen den Betriebszustand je Port an und machen durch Blinken darauf aufmerksam, wenn eine Auslastung von 90 Prozent erreicht ist. Wenn Überlast oder ein Kurzschluss dazu führen, dass ein Mico67-Modul einen Port abschalten muss, blinkt die LED rot. Da die Mico67-Module über Alarm- und Resetkontakte verfügen, ist außerdem schnell klar, welcher Port betroffen ist.

Murrelektronik bietet verschiedene Mico67-Varianten mit 2, 4 und 6 Ampere Ausgangsstrom an, teilweise mit NEC Class 2 Zulassung. Die Stromversorgung des Mico67 erfolgt über M12-L-Stecker. Die Ausgangskanäle sind wahlweise mit M12-A- oder M12-L-Stecker verfügbar.

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

Mit Sicherheit eine gute Wahl

Murrelektronik bietet jetzt auch hybrides Safety-Modul für EtherNet I/P

Mehr erfahren

MQ 15-Steckverbinder: Ein Standard und seine Erfolgsgeschichte

Immer öfter entscheiden sich Anlagenplaner für MQ 15-Steckverbinder, um Asynchron- oder Drehstrommotoren bis 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell, kostengünstig und sicher mit…

Mehr erfahren

Kompaktes Multitalent

Der neue Xelity-Hybridswitch von Murrelektronik

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…