Exzellenz auch in der Netzwerktechnik | Murrelektronik

Exzellenz auch in der Netzwerktechnik

„Innovative Automation mit System.“ Für die HandlingTech Automations-Systeme GmbH ist der Slogan Programm. 1994 als Automations-Newcomer im Keller des elterlichen Drehteile-Betriebs entstanden, hat sich das Familienunternehmen um Geschäftsführer Jörg Hutzel zu einem veritablen Robotik-Player entwickelt. Der Automatisierungsspezialist aus dem südlich von Stuttgart gelegenen Steinenbronn ist heute in der Roboterautomation etabliert sowie bekannt und schafft auf Basis seiner Standard-Roboterzellen kundenspezifische Lösungen.

HandlingTech bietet seinen Kunden nach wie vor wirtschaftliche Roboterzellen für den Einstieg, nach oben gibt es aber keine Grenzen. „Je herausfordernder, desto besser“, lautet denn auch ein Motto des Unternehmens. Als Systempartner kann das Unternehmen ein Projekt vom weißen Blatt Papier bis zur Realisierung der Anlage und darüber hinaus betreuen. Sein Leistungsspektrum reicht von der Beratung und Planung über die Konstruktion und Montage bis zu umfangreichen After-Sales-Leistungen. „Unsere Wurzeln liegen im Sondermaschinenbau. Da erwarten Kunden einfach Problemlösungen von uns“, betont Gregor Großhauser, der bei HandlingTech für Vertrieb und Marketing verantwortlich ist.

Leistungsträger und Hingucker

Die Automationssysteme von HandlingTech ermöglichen als autarke Maschinen oder als Maschinenadaptionen eine Vollautomatisierung von industriellen Prozessabläufen. Die modularen Systeme können einfach und wirtschaftlich an die maschinenspezifischen Anforderungen der Kunden angepasst werden. Von Standardsystemen bis hin zu hochkomplexen Sonderanlagen mit ergänzenden Prozessen und Teilezuführungen in der Automatisierung sind nahezu keine Grenzen gesetzt.

Die Roboterzellen zeichnen sich nicht nur durch Flexibilität aus, sondern sind auch echte Hingucker. Die Steinenbronner setzen auf Anlagen mit durchdachter Konstruktion und haben für ihr anspruchsvolles Design, das HandlingTech am Markt eine Alleinstellung verschafft, schon mehrfach Preise für gutes Industriedesign erhalten, darunter den renommierten iF product design award für innovative Gestaltung. 

Bewährte Partnerschaft

Bei Komponenten für seine Automatisierungslösungen setzt das Unternehmen auf externe Partner, die ihm ausgereifte, zukunftsfähige Lösungen und Systeme zur Verfügung stellen. Im Bereich der dezentralen Automatisierungstechnik ist die weltweit tätige Murrelektronik GmbH seit vielen Jahren ein bewährter Partner.

Marco Balzuweit ist bei HandlingTech verantwortlich für die Elektrokonstruktion. Er sagt: „Den Anfang der Zusammenarbeit bildeten Verteiler aus der Exact-Familie von Murrelektronik, um die Daten von Sensoren im Feld einzusammeln und in den Schaltschrank zu bringen. Ihnen folgten verschiedene Netzteil-Baureihen. Aktuell werden vorwiegend Schaltnetzteile der Baureihe Emparro eingesetzt. In der jüngeren Vergangenheit hat sich HandlingTech entschieden, auch bei den E/A-Verteilern im Schaltschrank Produkte von Murrelektronik einzusetzen. Derzeit fassen I/O-Systeme der Baureihe Cube20S die kompletten digitalen Ein- und Ausgänge in einer Zelle zusammen und bringen sie in den Feldbus. Auch aus dem reichhaltigen Programm an Verbindungstechnik von Murrelektronik bedienen wir uns.“