Mit Systemtechnik zu mehr Effizienz | Murrelektronik

28. April 2021

Mit Systemtechnik zu mehr Effizienz

Neue Lösungen im Maschinen- und Anlagenbau

Wir brauchen Veränderungen, um dem immer stärker werdenden Wettbewerbs- und Kostendruck wirksam zu begegnen. In der elektrischen Installation von Maschinen und Anlagen gibt es Lösungswege, die den Energie-, Signal- und Datentransfer neu definieren und damit den Kostendruck minimieren und entspannen.

Platzprobleme im Schaltschrank, über Jahre gewachsene Konstruktions- und Maschinenkonzepte, die eine wirtschaftliche Produktion kaum unterstützen und erhöhter Verdrahtungs- und Inbetriebnahme-Aufwand infolge vieler einzelner, nicht aufeinander abgestimmter Komponenten, kommen uns allen bekannt vor. Der Maschinen- und Anlagenbau braucht daher neue Lösungen. Statt Insellösungen sind ganzheitliche Automatisierungssysteme gefragt.

Wirtschaftlichkeit mit System

Das DESINA- Studienprojekt der TU München hat systematisch dezentrale und klassische Installationskonzepte und die daraus resultierenden Einsparpotenziale untersucht. Das Ergebnis lässt aufhorchen: mittels dezentralem Automatisierungskonzept bzw. dem Einsatz systemischer Installationstechnik können bis zu 30% an Kosten eingespart werden.

Das Potential muss nur genutzt werden! Murrelektronik ist als Spezialist in der Automatisierungstechnik tagtäglich mit dieser Thematik beschäftigt und sorgt mit seinen Installationslösungen für beträchtliche Kosteneinsparungen. Die Automatisierungssysteme überzeugen mit kompakter Bauweise und optimalen Diagnosemöglichkeiten, die Durchlaufzeiten von der Konstruktion bis zur Inbetriebnahme werden verkürzt – somit können Synergien und Prozesseinsparungen in allen Bereichen erzielt werden.

Die Installationstechnik von Maschinen und Anlagen kann an jeder Position der Wertschöpfungskette optimiert werden. Bereits zu Beginn der Maschinenkonzeption, wie zum Beispiel in der Konstruktion, gilt es den richtigen Weg einzuschlagen. An dieser Stelle muss man Entscheidungen treffen, wie Energie-, Daten- und Signalwege definiert werden, da bereits während der Konstruktionsphase 70 % der Maschinenkosten festgelegt werden.

Konstruktion

In der Konstruktion wird das Installationskonzept definiert. Damit werden maßgebend die Weichen für die nachfolgenden Prozesse gestellt. Bereits hier wird ein signifikanter Teil der Wirtschaftlichkeit von Maschinen und Anlagen generiert.

Inbetriebnahme

Die Dezentralisierung der IO-Systeme macht Teilinbetriebnahmen fortlaufend möglich. Dadurch verkürzt sich die Inbetriebnahmezeit. Das modulare Diagnosesystem minimiert den Aufwand zur Fehlersuche.

Installation

Dezentral, rationell und fehlerfrei installieren ist die Kerndisziplin in der Installationstechnik. Mithilfe standardisierter Steckverbindungen können enorme Zeitersparnisse erreicht werden. Dadurch ergibt sich zusätzlich eine reduzierte Fehlerquote. Gesteckt – was sonst?!

Produktion

Durch die dezentrale Installationstechnik wird weniger Platz benötigt, dadurch wird wertvolle Produktionsfläche frei. Infolge punktgenauer Diagnoseinformationen erreicht die Maschinenverfügbarkeit neue Dimensionen bzw. Levels. Die Möglichkeiten der IIOT-Anbindungen eröffnen neue Potenziale der Produktivität.

Murrelektronik gestaltet Maschinen und Anlagen zukunftsorientiert, sei es für Neukonzepte oder für Retrofit-Ideen. Als technikbegeistertes Unternehmen identifizieren wir Kostenfresser in der Installationstechnik und entwickeln maßgeschneiderte Systemlösungen. Für Murrelektronik gilt: mit Systemtechnik zu mehr Effizienz.

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

Effizient, sicher und robust

Neueste Generation der Xelity Managed Switche von Murrelektronik bietet noch mehr Vorteile

Mehr erfahren

Mit Sicherheit eine gute Wahl

Murrelektronik bietet jetzt auch hybrides Safety-Modul für EtherNet I/P

Mehr erfahren

MQ 15-Steckverbinder: Ein Standard und seine Erfolgsgeschichte

Immer öfter entscheiden sich Anlagenplaner für MQ 15-Steckverbinder, um Asynchron- oder Drehstrommotoren bis 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell, kostengünstig und sicher mit…

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…