Zünden Sie jetzt den Turbo! | Murrelektronik

27. Mai 2021

Zünden Sie jetzt den Turbo!

Der entscheidende Vorsprung: bis zu 30 Prozent Kostenersparnis durch Systemtechnik-Lösungen von Murrelektronik.

Der Kosten- und Wettbewerbsdruck nimmt zu. Ganzheitliche Automatisierungssysteme von Murrelektronik tragen wesentlich dazu bei, Zeit, Geld und Nerven zu sparen. Sie nehmen damit den Druck aus der elektrischen Installation von Maschinen und Anlagen und verhelfen zum alles entscheidenden Vorsprung im Wettbewerb.

Ihr Platz in der Pole Position

Eine nicht mehr zeitgemäße Elektroinstallation wirkt wie ein Bremsklotz. Gegenüber dem Mitbewerb geraten Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau dadurch ins Hintertreffen. Über Jahre gewachsene Konstruktions- und Maschinenkonzepte erschweren eine wirtschaftliche Produktion im Hier und Heute. Eine Vielzahl nicht aufeinander abgestimmter Komponenten führt zu erhöhtem Verdrahtungs- und Inbetriebnahme-Aufwand. Oftmals müssen nachträgliche Erweiterungen und Veränderungen vorgenommen werden. Fehlender Platz im Schaltschrank und problematische Schnittstellen mit unterschiedlichen Lieferanten tun ihr Übriges.

Kommt Ihnen das bekannt vor? Dann zünden Sie am besten noch heute gemeinsam mit Murrelektronik den Turbo! Als Spezialisten für schaltschranklose Automatisierungstechnik und dezentrale Installationstechnik definieren wir den Energie-, Signal- und Datentransfer neu – und das maßgeschneidert für Ihren Bedarf und abgestimmt auf Ihr Unternehmen. Unsere Experten heben das brach liegende Potenzial in der elektrischen Installation von Maschinen und Anlagen. Im Ergebnis führt dies zu einer Kostenersparnis von bis zu 30 Prozent.

Insellösungen sind von gestern

Veraltete Elektroinstallation kann den Maschinen- und Anlagenbau ganz schön ausbremsen. Klassische Installationslösungen sehen vor, dass die gesamte Steuerungstechnik im Schaltschrank platziert wird. Über eine große Reihenklemmen-Ebene werden Sensorik und Aktorik im Feld angebunden. Viele Einzelkomponenten sorgen für Fehleranfälligkeit sowie für hohen Montage- und Inbetriebnahme-Aufwand.

In weiterer Folge wurde die klassische Parallel-Verdrahtung vom Schaltschrank ins Feld verlagert: Separat abgesetzte Klemmenkästen verteilten Energie und Daten in der Maschinenperipherie. Dadurch verringerte sich der Montage-Aufwand geringfügig – um den Preis einer Zunahme möglicher Fehlerquellen. Besonders zeitaufwändig gestaltet sich die Fehlersuche bei Kurzschlüssen und Überlasten. Zudem kommt es häufig zu Verdrahtungsfehlern zwischen Schaltschrank und Peripherie. Die Folge: lange Stillstandzeiten und Produktionsausfälle.

Das hat System!

Im Rahmen des DESINA-Studienprojekts verglichen Wissenschaftler der Technischen Universität München klassische Installationskonzepte auf der einen Seite und systematisch dezentrale Konzepte auf der anderen Seite. Untersucht wurden die aus einem Umstieg resultierenden beträchtlichen Einsparpotenziale. Die Studienergebnisse werden von den praxisnahen Erfahrungen bestätigt, die Murrelektronik bei Referenzprojekten mit Unternehmen aller Branchen und unterschiedlicher Größe gewinnen konnte.

Vor allem zwei Faktoren sind ausschlaggebend, um Kosteneinsparungen von bis zu 30 Prozent zu realisieren:

  • Dezentrale Automatisierungstechnik – Komponenten werden nicht im Schaltschrank, sondern in direkter Prozessnähe platziert.
  • Systemische Installationstechnik – ein abgestimmter Systembaukasten kommt anstelle unterschiedlicher Einzelkomponenten zum Einsatz.

5 Top-Argumente

Installationslösungen von Murrelektronik verschaffen Ihnen einen Vorsprung durch ...

  1. verkürzte Durchlaufzeiten von der Konstruktion bis zur Inbetriebnahme
  2. Kosteneinsparungen in der Installationstechnik
  3. Zukunftssicherheit dank modernster, abgestimmter Technologien
  4. Automatisierungssysteme mit kompakter Bauweise und optimalen Diagnose-Möglichkeiten
  5. Synergien und Prozesseinsparungen in allen Bereichen

Kleiner Aufwand, große Wirkung

Murrelektronik verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz bei der Kostenoptimierung: Die Konstruktionsphase beispielsweise trägt lediglich zehn Prozent zu den Gesamtkosten einer Maschine bei. Bereits in dieser Phase werden jedoch rund 70 Prozent der gesamten Maschinenkosten festgelegt, da wichtige Entscheidungen getroffen sowie Energie-, Daten- und Signalwege definiert werden.

Die Experten von Murrelektronik wissen um die sprichwörtlichen Schräubchen, an denen in jeder Position der Wertschöpfungskette zu drehen ist, um die Installationstechnik von Maschinen und Anlagen zu optimieren:

  • In der Konstruktion wird das Installationskonzept definiert, was die spätere Wirtschaftlichkeit von Maschinen und Anlagen maßgeblich beeinflusst.
  • Die richtige Installationslösung verringert den Komplexitätsgrad der vom Einkauf zu beschaffenden Teile. Weitere Vorteile: geprüfte Qualität, hohe Liefertreue, ein weltweites Vertriebsnetz und weniger Lieferanten.
  • Dezentrale, rationelle und fehlerfreie Installation ist unsere Kernkompetenz. Standardisierte Steckverbindungen sorgen für enorme Zeitersparnis und reduzierte Fehlerquoten.
  • Murrelektronik-Systeme bauen auf intelligente Software. Der Programmieraufwand wird dadurch reduziert, die Standardisierung erleichtert und die Anbindung an übergeordnete Software-Systeme aktiv unterstützt.
  • Dezentralisierte IO-Systeme sorgen für besonders rasche Inbetriebnahme. Teilinbetriebnahmen sind dadurch fortlaufend möglich. Das modulare Diagnosesystem minimiert den Aufwand bei der Fehlersuche.
  • Service, ganz einfach: Industrietaugliche Qualität, langlebige Auslegung und EMV-resistente Elektronik garantieren für lange Betriebszeiten selbst in rauen Umgebungen. Aufgrund des modularen Konzeptes sind spätere Änderungen und Ergänzungen einfach umzusetzen.
  • Die Produktion profitiert von punktgenauen Diagnoseinformationen, durch die sich die Maschinenverfügbarkeit erhöht. Neue Potenziale eröffnen die Möglichkeiten der IIoT-Anbindung. Da dezentrale Installationstechnik weniger Platz benötigt, wird wertvolle Produktionsfläche frei.

Erfolgsstorys aus der Praxis

Das Installationskonzept hat nur Schokoladenseiten

Bei Walzwerken für die Schokoladenverarbeitung wechselte der Schweizer Technologiekonzern Bühler AG von zentraler Maschinensteuerung mit konventioneller Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung zu einem dezentralen Installationskonzept mit Plug & Play. Vorkonfektionierte Kabel, steckbare Verbindungen und die Verlagerung der Intelligenz zu Sensorik und Aktorik reduzierten die Anzahl der Klemmen und damit die Baugröße des Schaltschranks um die Hälfte. Der Zeitaufwand für die Verkabelung der Maschine verringerte sich um den Faktor 2,5. Durch die Umrüstung mit Murrelektronik auf Cube67 wird auch die Installationszeit bei der Inbetriebnahme minimiert – und das bei mehr als 150 Maschinen im Jahr.

Murrelektronik schnürt ein überzeugendes Paket

Auf flexible Modularität der Funktionseinheiten und ein Baukastensystem setzt der deutsche Verpackungsmaschinen-Hersteller Somic. Optimal erfüllt werden die systemtechnischen Anforderungen von Murrelektronik-Installationstechnik: Die Anbindung der Module kann einfach, standardisiert und doch zugleich offen erfolgen.

Einzigartige Leistungsschau im Maschinenbau

Von der Einzelverdrahtung in individuellen Klemmkisten hin zu einer dezentral organisierten Maschineninstallation – dieser Wandel führte beim Unternehmen SN Maschinenbau aus Wipperfürth zu Einsparungen beim Material- und Zeitaufwand von bis zu 70 Prozent. Durch die Einführung vorinstallierter Funktionsbaugruppen können auch Konstruktion und Montage deutlich rascher erfolgen.

Machen Sie es wie diese Top-Unternehmen und kontaktieren Sie die Experten von Murrelektronik! Gerne entwickeln wir ein für Sie passendes Konzept und zeigen Einsparpotenziale auf.

Neuigkeiten aus unserem Unternehmen

Effizient, sicher und robust

Neueste Generation der Xelity Managed Switche von Murrelektronik bietet noch mehr Vorteile

Mehr erfahren

Mit Sicherheit eine gute Wahl

Murrelektronik bietet jetzt auch hybrides Safety-Modul für EtherNet I/P

Mehr erfahren

MQ 15-Steckverbinder: Ein Standard und seine Erfolgsgeschichte

Immer öfter entscheiden sich Anlagenplaner für MQ 15-Steckverbinder, um Asynchron- oder Drehstrommotoren bis 7,5 kW oder Frequenzumrichter schnell, kostengünstig und sicher mit…

Mehr erfahren

Karriere
Werden Sie Teil des Teams!
Newsletter
Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Wir sind für Sie da!
Sie erreichen uns über viele Kanäle…