2. Juli 2024
Beleuchtung und Statusanzeige in einem Gerät
Mit den neuen Modlight® Illumix RGBW LED-Maschinenleuchten von Murrelektronik wird die Beleuchtung und Überwachung von Maschinen und Arbeitsbereichen revolutioniert. Diese innovativen Leuchten bieten nicht nur eine effiziente Beleuchtung, sondern dienen gleichzeitig als vielseitige Statusanzeige.
Bisher wurden die Anforderungen an die industrielle Beleuchtung und Statusanzeigen getrennt betrachtet. Während Maschinenbeleuchtung optimale Lichtverhältnisse gewährleisten sollte, waren Statusanzeigen speziell dafür gedacht, wichtige Informationen zu kommunizieren. Die Modlight® Illumix RGBW vereint nun diese beiden Funktionen in einem einzigen, flexiblen Gerät.
Die Maschinenleuchten bieten eine bemerkenswerte Flexibilität, da sie Beleuchtung und Statusanzeige in einem Gerät kombinieren. Bei Bedarf wird die weiße Beleuchtung zugunsten der Statusanzeige abgeschaltet. Die Leuchten nutzen eine energiesparende LED-Technologie zur Beleuchtung des Arbeitsbereichs und platzieren die Statusanzeige im direkten Blickfeld des Mitarbeiters. Damit werden die Statusinformationen sofort erkannt und somit die Stillstandszeiten reduziert, was zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität beiträgt.
LED-Technologie ist im Allgemeinen energieeffizient, was zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und der Betriebskosten führt. LED-Leuchten zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer aus und erfordern einen weniger häufigen Austausch von Leuchtmitteln. Sie erreichen zudem sofort ihre volle Helligkeit, ohne die Notwendigkeit einer Aufwärmzeit.
Die Modlight® Illumix RGBW LED-Maschinenleuchten von Murrelektronik bieten eine innovative Lösung zur Steigerung der Effizienz, Sicherheit und Flexibilität in industriellen Umgebungen. Mit ihrer Kombination aus Beleuchtung und Statusanzeige setzen sie neue Maßstäbe in der industriellen Beleuchtungstechnologie.
Murrelektronik lenkt Daten in die richtige Richtung
Maßgeschneiderte Spannungslösungen von Murrelektronik
Wussten Sie schon? Unsere Easy-Import-Export Funktion erlaubt es Ihnen jetzt noch effizienter mit unserem Onlineshop zu arbeiten. Sie haben die Möglichkeit mithilfe von Kopieren…